您好!
我在电压跟随器原理图上计算了 OPA192的带宽、如下所示。
BW = GBW /增益= 10MHz/1 = 10MHz
然而、TINA-sim 的结果显示连接时为14.58MHz。
我的计算是否不正确?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kuramochi、
是的、这非常令人困惑、我尝试在这里进行讨论-
https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/
您好、Kuramochi-San、
除了 Michael 的出色文章外、这里还提供了另一种查看单位增益带宽主题的方法。 请参阅随附的日语文章、了解相关主题。 很遗憾、我没有英文副本。
OPA192 BW 在9.5MHz 下测量、单位增益下显示的相位裕度为65.8度、请参阅随附的采用小信号注入环路增益方法的 Tina 仿真。
e2e.ti.com/.../OPA192-Loop-Gain-02142020.TSC
e2e.ti.com/.../Small-Signal-Injection-Loop-Gain-in-Japanese.pdf
最棒的
Raymond
谢谢 Raymond、
是的,我在以下文章的参考中提到了其他技术,它非常彻底,但更复杂一些。
我确实找到了 OPA192 AOL TINA 文件、这样我就必须在反馈节点处添加 CCM+Cdiff -这种设置是单位增益、因此电容看起来像开环输出 Z 的负载。无论如何、 在9.4MHz 时、模拟至65度的相位裕度、LG = 0dB。 在这里、旋转 Vlg 仪表以直接报告 PM。 我还使用这些奇数 LC 值来帮助减少我们在某些模型上看到的数字抖动。
获取相位裕度是第一步、缺少的是相位裕度小于90度时的带宽扩展。 我在大约两年前就已经知道了(看起来很好)、但从未发布过这种推导。
假设这是相位裕度为65度时的1.57X、这将预测 F-3dB = 9.4MHz*1.57 = 14.8MHz -非常接近您的14.6MHz 单位增益仿真。 我具有的10千欧负载可能是差值。
无论如何、这最初出现在第5部分、
这里是 LG 仿真的 TINA 文件(本质上、增益带宽积概念过于简化、无法预测低增益 F-3dB)。