This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4505:ADA4945-1等效器件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4561, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880162/ths4505-ada4945-1-equivalent

器件型号:THS4505
主题中讨论的其他器件:THS4561THS4551

大家好、

 您能为 ADA4945-1等效功能提供帮助吗?

此致、Shinu Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADA4945是 ADI FDA 长期产品系列中的最新产品。  

    这一个转换器返回到更高的电压过程以支持10V 运行、并添加了输出限制特性-这使其进入比速度高得多的静态功率范围。 它还为它提供了一个行业独特的引脚- Maxim 具有一个 FDA、但它具有输出限制功能、但已停止工作。  

    输出限制是 FDA 很少提供的一项功能、因为它相对昂贵且效率中等-当您接近限制时、您会失去 HD。  

    因此、我实际上不知道 TI 的等效产品(有一个具有限制功能的旧 LMH FDA、在直流电流较差的情况下速度更快、功耗更高)。 因此、您必须让限制功能移至 TI 器件。 如果是、  

    如果您需要大于5V 的总电源、请查看 THS4561

    如果您可以在5V 或更低电压下运行、请查看 THS4551。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、和 Shinu、我回顾了一些 AudioExpress 文章、找到了一个与您的问题相关的最新参数表-在这里、这些是降压增益为1 SSBW 的非常低的高清、更多的直流精度选择。 真正实现的是更高的 ADA4945静态电流-非常好的部分、但不如其他部分低功耗。  

    请注意、1 SSBW 的增益是一个简单的指标、但从增益带宽积的角度来看、这有点具有欺骗性-例如、ADA4940和 THS4551几乎是相同的增益带宽积、 但允许 ADA4940实现更大的峰值、以获得1带宽扩展的闭环增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的参与。

    此致、Shinu