This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:增益误差与漂移间的关系

Guru**** 2768965 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890208/ina240-q1-gain-error-vs-vs-shift

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240

大家好、

在客户的系统条件下、Vs (4.5V) 可能会在整个温度范围内降至4V。

客户问题是增益误差是否因这种与漂移而增加。

我是否可以认为 Vs 漂移导致的增益误差可以忽略不计?

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    此数据表规格(PSRR)保证了您描述的情况:

    0.5V 电源漂移会产生最大5uV 的输入参考偏移电压。 实际上、我要说、对于大多数、甚至是所有电流感应应用而言、它可以忽略不计。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广圣

    非常感谢您的及时支持!

    很抱歉、我对客户的用例没有解释。

    客户计划将 NMOS +二极管置于与电源间的关系中作为降压到降压保护、并估算二极管在整个温度范围内的 Vf 漂移为0.5V。

    因此、根据环境温度逐渐发生漂移、它在短时间内看起来几乎是恒定的。

    在本例中、我们是否可以认为增益误差小得多?

    此致、

    Noboo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    增益完全由内部差分放大器的电阻器决定。 只要 INA240的输出不会进入饱和状态(GND + 50mV <= VOUT <= VS - 200mV)、电源电压就不应对增益产生任何影响。

    Kai




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    KAI 是正确的、因为电源的减少(一般变化)不会导致增益误差。

    正如我在上一篇文章中提到的、它确实会通过额外的偏移(例如、给定数字的最大5uV)导致总误差。

    但是、该额外偏移与输入(或输出)电压电平无关、因此它对增益和增益误差没有影响。

    如果 PSRR 是恒定的、则在整个温度范围内也是如此。 实际上、它可能非常接近可以忽略温度效应。  

    此致、Guang