This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:Zo 开环输出阻抗

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899387/tlv9061-zo-open-loop-output-impedance

器件型号:TLV9061

各位专家:

根据 TLV9061数据表、Zo 开环输出阻抗的典型值为100Ω Ω。

我的客户需要知道 的 Zo 开环输出阻抗最大值/最小值

℃25-60 μ s

℃-20-85 μ F

我们是否可以提供该值?

谢谢你。

林信宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:林信宇

    我认为在25°C 时制造容差高达+/-20的情况是现实的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin-San、

    正确的做法是、通常不会在整个温度范围内指定开环输出阻抗。 一般而言、此规范中的任何变化都应包含适当的设计裕度。 例如、如果给客户足够的裕度、则不应存在稳定性问题。

    良好的裕度为+50%/-33%。 +100%/-50%将更好。

    如果您愿意、可以在此处发布原理图、我们可以帮助您进行仿真。  这可能会使客户相信他们的设计是安全的。

    此致、

    Daniel