This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM-978:为什么我在两个输出端获得0V 电压(VOUTN = VOUTP = 0V)?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857EVM-978, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880316/opa857evm-978-why-am-i-getting-0v-at-both-outputs-voutn-voutp-0v

器件型号:OPA857EVM-978
主题中讨论的其他器件: OPA857

您好!

我想在光电二极管模式下使用 OPA857EVM-978和 SM05PD1A 硅光电二极管。  

测试设置
-在标准光电二极管输入模式下评估 OPA857的性能

○禁用测试模式:TEST_SD = GND、Test_IN =+Vs  

§将 SH-J4连接到 J4以将 Test_IN 设置为+VS
§Ω 已将 SH-J5连接到 Test_SD (中间引脚)和 GND

-测量的节点电压

○μ V 光电二极管输出电压:0.59V
○Vcc =+3.3V
○μ V C7之前的电压(3.9pF):OUT = 3.097V、OUTN = 1.88V (光电二极管未连接时、这些电压均为1.88V)
R8上的○Ω 电压:2.489V
变压器输入电压为○μ V:V1 = 2.489V、V3 = 2.489V
变压器输出电压:V6 = V4 = 0V -> VOUTN = VOUT= 0V

1、为什么 OPA857的输出(OUT)为3.09V? 我认为这已经过优化、可在低于内部共模基准电压(1.83V)的范围内摆动。

2.变压器输出为何为0V?  

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

      1) 1)您正确地认为信号应介于1.88V 和0.6V 之间。 奇怪的是、输出摆幅不应超过1.9V。 关于您的电路配置、我确实有一个问题是光电二极管。 它看起来在阴极接地、您应该提供几伏的反向偏置 n 阶以获得低于1.8V 的输出。 然而、 对于这个问题、它只显示一个稳定在1.8V 的输出、而不是低于这个电平。 您是否能够按照用户指南第5节中列出的步骤使用测试模式、并让我们知道您在提供的相同电压输出下的结果?  

      2) 2)由于您在输出端获得相同的幅度和极性输入电压、因此一旦在1:1变压器上组合、您将获得0V 输出。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    变压器无法传输直流电压。

    Kai