This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7022:TLV7022

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880510/tlv7022-tlv7022

器件型号:TLV7022

大家好、

我正在附上 TLV70228QDBVRQ1的原理图,请查看并告诉我您的输入。
此致、

Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayeshree、您好!

    该器件实际上是一个电压稳压器(TLV70228)、而不是比较器(TLV7022)。 我将把这个线程重新分配给支持这些电压稳压器的适当组。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayeshree、您好!

    整体设计不错。
    我建议在 LDO 的输入端放置一个10uF 的电容器。
    如果需要、您可以将1uF 替换为10uF。
    这是为了在 LDO 启动期间提供额外的电荷。
    当 LDO 被启用时、输入电容器提供最低阻抗来为输出电容器提供电荷以使其斜升。
    由于输入端的电容为10uF、因此该设计在启动事件期间由于输入电压下降而容易出现问题。

    谢谢、

    斯蒂芬