This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:输入过驱问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899640/ina129-input-overdrive-question

器件型号:INA129

您好!

INA129的安全输入电压为+/-40V。  这是否与增益设置无关?  意味着、如果输入 上的+11V 增益为50x、该器件是否会过载?  放大器上的电源电压将为+/-15V、因此输入不会超过电源轨。

我将在数据采集系统中将该组件用作前端放大器。  输入放大将为1x 或50x (取决于输入范围)。  过去、我们通过使用模拟开关  在放大器的增益引脚上应用精密电阻器来调整此增益。  我想以不同的方式接近它、方法是使用两条并联路径、一条路径的增益为1x、另一条路径的增益为50x。  然后、相应的通道将由输出端的模拟多路复用器选择。  

这样做的原因是为了最大限度地减少由于开关而导致放大器增益引脚上的噪声/容差问题。  在这种配置下、50x 放大器偶尔会被高达11V 的过驱动。  我已经在我们的实验中运行过实验、以显示过驱输入恢复到0V 时的恢复时间大约为4uS、接近数据表中提到的4V/us 压摆率。  恢复时间是否取决于温度?  我仅在环境条件下运行了该测试。

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    问题:

    如果 输入上的+11V 增益为50x、该部件是否会过载?  放大器上的电源电压将为+/-15V、因此输入不会超过电源轨。

    答案:

    您的电气应力处于建议的工作条件范围内。 IC 中的另一个应力因子是热应力。 只要您将 工作热条件 (请参阅数据表)保持在建议的条件内、器件就应该是良好的。 这些运行参数经过测试和验证、并且处于建议的 IC 工艺范围内(此部件的额定电压范围为电气电压范围。 此外、Vs =+/-15V 是数据表中的测试和特性条件)。  

    最棒的

    Raymond