This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7711:缓冲器要求

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMP7711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872932/lmp7711-buffer-requirements

器件型号:LMP7711
Thread 中讨论的其他器件:LMH1983

之前在处理 LMH1983电路时、建议将 Epson 的 VG-4231CB 27.0000M-GGCZ3用于 VCXO、因为它的尺寸更小、相位噪声性能更好。  

我的问题是 、VG-4231CB 27.0000M-GGCZ3的最小输入阻抗为10M、那么我是否需要 LMP7711缓冲器?  我认为这只是因为 TI 推荐的原始 VCXO 是输入 阻抗为10K 的 CTS 357LB3I027M0000。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsay、

    如果 VCXO 输入阻抗从10千欧增加到10兆欧、则不再需要 LMP7711缓冲器、这似乎是合理的。 环路滤波器具有高电容、因此我认为直接驱动任何 VCXO 输入电容也不是问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程