This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:INA821 SR 与 BW 定义

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: INA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890346/ina821-ina821-sr-vs-bw-definition

器件型号:INA821

你好  

我的问题是如何定义压摆率和 BW?

例如、INA 821被指定为2V/us 和4.7MHz  

有人能帮我理解这种关系吗?

Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varunesh、

    为 INA821的输入提供正弦波。 振幅应非常小、以便 INA821输出端的正弦也很小。 然后、您会得到:

    您可以看到、频率响应在增益为1时的转角频率约为5MHz。 转角频率是频率响应下降3dB 的频率。

    然后为 INA821的输入提供方波。 振幅应如此之高、以至于 INA821输出的振幅较大。 然后、您会得到:

    您会看到运算放大器的速度不够快、无法完全重现方波。 这来自有限的压摆率。 INA821需要5µsec Ω 才能实现10V 阶跃。 使压摆率5µsec µsec = 2V/μ s。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢您的解释

    我要致以诚挚的问候

    Varunesh