This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2772A-EP:输入特性

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890241/tlv2772a-ep-input-characteristics

器件型号:TLV2772A-EP
主题中讨论的其他器件:TLV2772

你好。
我对 TLV2772运算放大器的数据表/规格有几个问题。

所有问题都适用于简单的电压跟随器配置(直接连接到输出)
1) 1)当 VDD = 3.3V 和 IN+= 6V (IN+上的最大电流为4uA)时、会发生什么情况?  即使我们低于7V 的最大 VCC、这是否可能会对器件进行阻尼?
2)类似的问题、但如果 VDD 被禁用(即设置为0V)并且我们的 IN+为2.5V (IN+上的最大电流<2uA)、该怎么办?  这是否也可能导致损坏?
3) 3)共模输入电压限制实际上是 VDD - 1.3V 吗?  数据表中的正负符号有点令人困惑。  如果 VDD = 3.2且 CM 输入为2.5V、则超过该值会产生什么后果?

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    数据表不清楚、因此可能需要获取一些实验数据。 下一句中的"一般"指的是大多数运算放大器。

    一般情况下、4uA 绝不会伤害栅极氧化物以外的任何其他物体、所述的任何情况都不可能伤害到栅极氧化物。

    违反输入共模通常会导致输出可能处于 VOH 或调节至上部共模(因为放大器需要转到 VOL)  

    即使是某些实验室数据、客户也会承担超出数据表规格的操作风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    输入电压超过电源电压绝对不是一个好主意、除非数据表明确允许这种情况、因为可能会发生闩锁。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我测量了一个 TLV2772样片器件、这也应该应用于 TLV2272-EP

    1) 1) 4uA 时、输入将小于4V、预计不会损坏。

    2) 2) 2uA 时、输入将小于1V、预计不会损坏。

    3) 3)我的样本从0V 到 VCC 的单位增益。 不建议这样做、因为数据表不支持这一点。   

    绝对最大额定值涉及4mA 的输入电流。 我的样本使用轨到轨输入、但考虑这只是相位反转保护。 尝试保持在数据表的共模范围内以降低设计风险。 超出建议的共模范围时、器件性能会降低。