This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2156:OPA2156或 THS4631、位于 INA597而不是 BUF634A 的反馈路径中

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, OPA2156, INA597, THS4631, BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/871732/opa2156-opa2156-or-ths4631-in-feedback-path-of-ina597-instead-of-buf634a

器件型号:OPA2156
主题中讨论的其他器件:BUF634AINA597THS4631BUF602

BUF634A 必须为我的应用提供高电压偏移。  INA597的数据表显示了反馈路径中用于提升电流驱动的 BUF634A。  我是否可以将其替换为 OPA2156或 THS4631?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Michael、  

    考虑这种嵌入式升压级的最简单方法是、就像您是 INA597 IC 设计人员、希望添加更高的输出功率 IC 级一样。 问题就会变成、  

    1.其直流性能由整体环路进行校正(因此您的问题位置错误)

    2.我能否在通过该功率级增加相移的情况下保持整体环路稳定? 其中包括布局传播延迟。  

    因此、您无需担心环路功率升压内部的失调电压、我假设您正在讨论该图、  

    您确实需要考虑相位裕度(务必添加负载)。  

    BUF634A 是一款直流和交流精度较差的器件、通常用于环路应用的内部。 它非常快、但具有较短传播延迟的较快器件-单位增益方面、如果 BUF602具有足够的 V_I 摆幅、请查看它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢