This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:VOUTN 直接接地

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1100, AMC1301, AMC1300, ISO224, AMC1302, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890476/amc1200-voutn-direct-to-gnd

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件: AMC1100AMC1301AMC1300ISO224AMC1302AMC3301

嗨、大家好

客户使用我们的 AMC1200作为电压传感器。 输出将连接到28035 AD 端口。 此处不使用 VOUTN。 因此、它们将 VOUTN 连接到 GND。 您能否评估我们是否可以这样应用? 为什么? 如果我们只想获取单端信号、如何处理 VOUTN?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    不可以、将 VOUTN 连接到 GND 不是一个好主意、因为 VOUTN 由放大器级驱动、而放大器级会短路。

    AMC1200采用差分输出级设计、除非使用具有差分输入的 ADC、否则必须使用差分放大器进行差分到单端的转换。

    您是否在 AMC1200200的产品网站上看到了应用手册?

    将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    另请查看有关 AMC1311的此常见问题解答。  AMC1200和所有其他差分输出隔离放大器也是如此- ISO224、AMC1100、AMC1211、AMC1300、AMC1301、 AMC1302和 AMC3301。