This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:输出电压错误?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA547, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899491/opa547-wrong-output-voltage

器件型号:OPA547
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

团队、

我们将 OPA547用于"改进型 Howland 电流泵"、以将电压转换为0–20mA 输出。

它在给定的输入电压电平前工作正常。 当达到此输入电压时、输出电阻器上的电压似乎不跟随。

我已经看过一些有关 Howland 电流泵的其他 E2E 帖子、我们也知道 snoa474a.pdf 应用手册。

我将离线分享原理图和 TINA-TI 模型。 请看一下。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    Howland 电流泵尺寸错误会导致这种情况。 请参阅以下示例和 R8的影响:

    e2e.ti.com/.../anber_5F00_howland.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    感谢 Kai 的评论。  

    如果您想将模型发送到我的内部电子邮件、我将查看它。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    我现在将关闭此查询。 如果您有其他问题、请通过内部电子邮件联系我。 我在亚利桑那州图森市的精密运算放大器应用事业部工作。  

    最棒的

    Raymond