This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904+TL072稳定性

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879689/lm2904-lm2904-tl072-stability

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件: TL072

大家好、

下面的设计中采用了 LM2904+TL072。

VG1是0至15V 方波@732Hz。

VM3是输出、但其上的信号为500kHz、如下所示。  

我们在 TINA 仿真中没有看到这种现象。

请帮您检查设计是否正常?

什么可能导致该问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我要移除 C2。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    如果删除 C2无法解决问题、请将 C2保留为关闭状态、因为这是一个问题。 然后在 U1的 OUT 和 IN 引脚之间添加330pF 或更大的电容器。 正反馈运算放大器电路往往具有低相位裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    您可以共享 TSC 文件吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald、Kai:

    感谢您的回复、我们将尝试您的建议。

    下面是 TSC 文件、供参考。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../AO_2D00_-VM3.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.删除 C2,

       仅在 VM3 (AO)中具有开关电源频率

    通道2是 VM3

    将 LM2904更改为 TL072  、如下所示:测试波形 CH2

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1) 1)删除 C2。 如下面 的测试波形所示。 [引用用户="Ron Michallick"]

    2) 2) LM2904更改为 TL072 。如以下 测试波形所示。

    CH2是 VM3。

    许嘉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)删除 C2。 如下面 的测试波形所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2) 2) LM2904 更改为 TL072 。如以下 测试波形所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson 和 Zoe、您好!

    电路现在是否按预期工作? 电路的目标并不明显;简单的数学或文字说明将会很有帮助。 我猜输入脉冲用于产生脉冲输出电流。