This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:TLV1805

Guru**** 2514715 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805, TLV1805-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/871679/tlv1805-tlv1805

器件型号:TLV1805

您好!

我尝试使用 TLV1805通过 PSPICE 进行仿真。 给定的仿真模型是 TINA。 我尝试使用模型编辑器将.cir 文件转换为.lib、但它不起作用。 有什么建议吗?

此致

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farzaneh、

    请尝试按照以下建议将 TINA 文件转换为 PSPICE:  

    要将 TINA 模型导入到 P-Spice 中、实际上取决于模型是在原理图视图中还是在网表文本文件中。

    如果 TINA 模型在原理图视图中、则使用 TINA 导出函数将原理图转换为网表文本文件。

    如果模型已经在文本文件中、TINA 模型文本文件也是 P-SPICE 模型文本文件。 首先创建符号、然后将文件直接附加到 P-SPICE 仿真分析文件、即可将其立即附加到 OrCAD P-SPICE 中。

    要将 TINA 的原理图视图导出到网表文本文件中,请转至文件菜单,然后单击导出 P-Spice 的网表。

    对于已经位于网表文本文件中的 TINA 模型、我们可以使用模型编辑器创建符号并将其附加到 P-SPICE 项目中。

    突出显示我们将从中创建符号的顶层子电路,然后单击“导出到零件库”。

    该符号将包含在.O L B 文件中。

    打开一个项目并附加 O L B 文件。

    已创建顶层块符号并准备好使用。

    现在我们有了符号、我们需要将模型文本文件附加到仿真配置文件中、以便 P-SPICE 能够识别与我们创建的符号相关的子电路定义。

    单击“Add to Design”(添加到设计),您将能够在左侧面板的“Model Libraries”(模型库)部分看到模型文本文件已附加到项目中。


    如果您在转换文件时仍然遇到问题、请告知我们。


    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    对于 TLV1805-Q1、存在*。lib 文件:

    或查找附件:

    e2e.ti.com/.../TLV1805Q1.LIB

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helloa Kai、  

    我使用了您所附的.lib 文件、我遇到的问题与我将 TINA 转换为 PSpice 时遇到的问题相同、因为仿真应该与符号关联、我找不到适合它的符号。 我尝试过一些类似的符号、但它不起作用。 有什么建议吗?

    此致  

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farzaneh、

    当您在模型编辑器中打开模型导入向导时、请尝试使用随附的.olb 文件作为符号。

    此致、

    Jonny

    e2e.ti.com/.../TLV1805_5F00_SYMBOL.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我尝试使用附加的符号库、但它不起作用。 我使用模型编辑器来关联符号、但添加此库后、我看到其中没有符号。  

    您能否检查我是否应该考虑其他方面?

    此致

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farzaneh、

    尝试以下操作:

    1.保存并解压缩连接到 PC 上文件夹的.zip 文件

    2.打开模型编辑器

    3.打开 TLV1805Q1.lib

    4. File -> Export to Part Library

    5.在"Enter Input Model Library"下--从.lib 文件中选择路径

    6.在"Enter Output Part Library"下、选择 TLV1805Q1.olb 的路径  

    7.单击确定

    8.文件-->模型导入向导

    9.在"Enter Input Model Library"下--从.lib 文件中选择路径

    10.在"Enter Output Part Library"下、选择 TLV1805Q1.olb 的路径  

    11.单击"下一步"

    12.确保所有符号均已关联、然后单击"完成"

    13.打开 Capture CIS 并打开一个新项目

    14.右键单击"库"并添加文件

    15.添加.olb 库

    16.现在您应该能够将 TLV1805Q1符号插入原理图中。

    此致、

    Jonnye2e.ti.com/.../TLV1805Q1-_2800_2_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    非常感谢、它解决了我的疑问。

    此致

    Farzaneh