This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:INA118、仪表放大器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889546/ina118-ina118-instrumentational-amplifier

器件型号:INA118

在该电路中、R2上的电压为16.66、但为什么输出电压为零? 而不是在 VCC 上饱和?

在该电路中、R2上的电压为12.5、该电路工作良好

我正在仿真该电路、而且我实际上已经使它、在两种情况下、输入电压(R2上的电压)达到特定值时、该电路都能正常工作、 但是,当输入电压(电压 acorss R2)达到接近 VCC 电源电压时,输出电压从13电压突然下降到零! 请建议我如何解决此问题、请等待早期回复。

在我的电路中、V1电压将在0至24伏之间变化、我希望随着 R2上的电压变为大于或等于 VCC 电压输出在 VCC 上饱和、而不是从13伏突然下降到零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。  

    由于 V1在0至24V 之间变化、R2上的电压在0至20V 之间变化。 INA118的输入电压范围如第6页的产品数据表所示:

    • 输入范围:(V-)+1.1V 至(V+)-1V

    因此、为了捕获0至20V 的电压、您需要使用-1.1V 至21V 的电压为 INA118供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    但为什么 INA118或仪表放大器的输出在 VCC 附近的输入电压下降到零?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双帖子?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    数据表的图25显示了 INA118的简化表示形式、并提供了对其运行情况的深入见解。 每个输入由两个 FET 晶体管保护、这些晶体管在正常信号条件下提供低串联电阻、从而保持出色的噪声性能。  当施加过大的电压时、这些晶体管将输入电流限制在大约1.5mA 至5mA。

    当运算放大器超出其规格时、我们无法保证其性能。

    如果要在输入端捕获0至20V 电压、请使用我建议的电源。