This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9102:输出电压摆幅与输出电流间的关系

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899571/tlv9102-output-voltage-swing-vs-output-current

器件型号:TLV9102

我看到图14和15中 TLV9102的数据表在10mA 时提供了超过19.5V 的输出电压摆幅、但电源轨的最大值为16V。 这些数字是否正确? 我要查看的数据表版本是-

谢谢、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    嗯、+20V 电源电压处于数据表中指定的绝对最大额定值范围内。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 因此、这些图不正确、电源电压为+/-10V、而不是+/-8V。

    感谢您的快速响应。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    否这不正确。 绝对最大额定值不应用于电源。 绝对最大额定值是指在正常运行时不会发生损坏的限值。  

    这是数据表中的一个拼写错误。 感谢您将此事提请我们注意。 最大值和最小值应为+8V 和-8V (16V)。

    谢谢、

    Tim Claycomb