This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4113-EP:ESD 敏感度级别

Guru**** 2643545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/888384/tlv4113-ep-esd-sensitivity-level

器件型号:TLV4113-EP

大家好、

我是否可以要求  TLV4113MDGQREP 的 ESD 敏感度级别?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中无信息。  尝试从质量控制中获取信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 TLV4113MDGQREP 的 ESD 额定值:

    HBM 通过4KV 测试

    CDM 通过1500V

    机器放电模型通过200V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您分享此器件的 ESD 额定值。

    此致、

    Danilo