This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:数据表中的输出噪声、错误?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880536/amc3301-output-noise-error-in-datasheet

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件: AMC1301

尊敬的先生或女士:

在 SBAS917–2019年8月 AMC3301数据表中、输出噪声参数为220mVrms (对于 INP = INN = HGND、fin = 0Hz、BW = 100kHz)。

 μVRMS AMC1301数据表中报告220 μ V 输出噪声(对于 VINP = VINN = GND1、fin = 0Hz、BW = 100kHz)、该值过大。

AMC3301数据表中的"输出噪声"参数是否正确?

          此致

              Petr Vinklarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    这很高。 让我与同事核实一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    这是一个排印错误、单位应为 uVRMS、而不是 mVRMS。