This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:浮动功能

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889399/amc1200-floating-function

器件型号:AMC1200

你(们)好

我的客户正在考虑使用 AMC1200BDWVR。

他们希望知道 VOUTN/VOUTP 在以下情况下的输出状态。

・VDD1无电源(高侧):VDD1、VINP、VINN、GND 均为悬空
・仅为 VDD2 (低侧)供电:5V 电源 


我期待您的回答!

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izasawa-San、

    在  本例中、AMC1200的输出为满量程(+)或满量程(-)。  AMC1200中没有失效防护状态/机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我是 Kotaro Yamashita、与 Izasawa-San 合作。 我在 TINA 上进行了测试、客户的情况如下。 然后、我可以看到 VOUTP =共模电压、VOUTN = GND。 这是否与您预期的一样?  

    此致、

    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashita-San、您好!

    我不知道 AMC1200 TINA 模型能够准确地表示这个"打开"条件。  无法保证 VOUTp 和 VOUTn 在输入开路且无 VDD1电源时所处的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    可以在工作台上进行测试吗? 如果是、您可以这么做吗?

    此致、

    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashita-San、

    AMC1200没有失效防护功能来确保 VOUTx 上提供已知状态。  在这个"开输入/noVDD1" 条件下、输出可在加电时假定不同的状态。