This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:看到+/-输出上的 Vocm 之间的0.5V 差异

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879866/lmh5401-seeing-0-5v-difference-between-vocm-on---outputs

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件:ADS54J60

大家好、

我有一个板、其中 LMH5401连接到 ADS54J60。 我们已使用0.1uF 旁路电容将 ADS54J60 VCM 输出连接到 LMH5401 CM 输入。

在放大器处测量时、我在 CM 输入处读取2.1V 电压、这正是我所期望的、但 OUT+测量2.3V、OUT-测量1.8V。 当我在 ADC 的 INAM 和 INAP 引脚上测量时也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    根据您的值、您将获得2.05V 的输出共模电压。 您的放大器的 VOCM 增益可能位于0.98V/V 的下端(如第7页所示)。 主要问题似乎是您获得的差分输出约为250mV、而不是预期的差分输出? 您可以共享原理图吗? 您是否在为 LMH5401提供输入?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我看到输出数据中存在大约0.5伏的偏移、而 ADC 没有输入信号(以及 Fs/4处的杂散):

    当我使用 Keysight N5181B 输入信号时、偏移保持不变。 下面是原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能否测量在 R69处看到的电压? 此外、FDA 的两侧需要完全匹配。 这意味着 R64需要与所有前面的电阻器一起设置为 R69的并联组合。 请确认您正在测量两个电阻器上的相同电阻。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的回复! 我进行了一些测量。

    I 在 R69 (节点标记为1)处测得、读数为365mV。 我在 R64 (节点标记为2)处测得、读数为333mV。

    我在节点1和节点2处测量了接地的电阻、分别读数为72欧姆和47欧姆。

    我还在 LMH 处测量了一些其他电压、以防万一:引脚4 1.62V、引脚5 400mV、引脚6 400mV、引脚7 2.22V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    节点读取的电压几乎相同这一事实表明您没有输入差分信号。 这证实了问题是由于电阻器不匹配造成的。 我建议将 R69更改为大约125欧姆、或将 R64更改为大约79欧姆。  

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢你 Hasan。 来解决它。 您是如何确定这些电阻器值的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、

    很高兴听到它能正常工作!

    我首先使用您测量的电阻来计算与 R69和 R64并联的电阻值(例如:1.58k 需要与75.44欧姆并联、以获得72的总组合)。

    您可以使用该值来计算在另一侧获得相同总电阻所需的值(因此75.44欧姆需要大约125欧姆的并联电阻以获得47欧姆的总电阻)。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    好的、很好、这很简单! 再次感谢您的帮助。 它还删除了 Fs/4杂散。 我是一个快乐的露营者:D