This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4522:THD+N 与增益间的关系

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4522, THS4551, THS4552, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872484/ths4522-thd-n-vs-gain

器件型号:THS4522
主题中讨论的其他器件: THS4551THS4552THS4521

大家好、

THS4522用于音频应用、如果增益小于1、例如0.2、THD+N 是否会更差?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、  

    这是一个看似简单的问题,答复有许多层次。   

    第一、THS4521和 THS4522升级为 THS4551和 THS4552  

    答:噪声得到改善、尤其是1/f 噪声和爆音噪声更低

    B.改进的失真  

    C:更好的直流和漂移、这在音频中是您不关心的

    增益的问题很有趣、但它会进入许多 LG 相位裕度层。 我在本文中从图6中的 FDA 开始介绍了这种情况的具体情况。  

    https://www.planetanalogue.com/are-inverting-attenuators-with-voltage-feedback-op-amps-inherently-unstable-and-why-might-you-want-to-apply-them-insight-11/

    为了获得更好的答案、请将原理图作为 TINA 文件和/或您的要求包含在内。  

    另外、有3个部分系列介绍如何将 THS4551应用于音频应用、该系列从 AudioXpress 杂志2020年2月版开始、即订阅 MAG、因此我无法包含这些链接/文件。