This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:LM139A 输入特性

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139A, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890239/lm139a-lm139a-input-characteristics

器件型号:LM139A
主题中讨论的其他器件: LM339

你好。

我对 LM139A 比较器的数据表/规格有一些疑问。  他们似乎与其他问题相似、所以请与我一起回答、因为我想以稍微不同的方式询问他们。

1) 1)最大差分输入电压或输入电压范围是否确实是36V 的静态最大值?  或者、它实际上是以某种方式与 VCC 的值相关联(这对于其他比较器而言似乎很常见)
2) 2)我对共模范围及其随附注3感到困惑。  为了正常运行、两个输入(或者更确切地说、它们的平均值)是否需要低于 VCC - 2V 的共模范围?  或者、为了正常运行、只要一个输入保持在共模范围内、一个输入就可以比这个高得多吗?

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    输入电压最高可达36V、与电源无关。 因此、它们是以 GND 引脚为基准的"绝对"数字。 这并不意味着输出将正确、但不会损坏。

    2.建议的最大输入电压为 Vcc-2以覆盖温度范围。 只要一个输入在范围内、输出就会正确。 但不保证规格(偏移、传播延迟、偏置电流)。

    请参阅 LM339系列应用手册第2.2节-您的所有问题都将得到详细解答:

     www.ti.com/.../snoaa35