This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4121:具有特定标记的器件的电平差异

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872152/ths4121-level-differences-in-devices-with-specific-marking

器件型号:THS4121

大家好、

我的一位客户有以下问题。 您能帮他们解决吗?

我们在一个电路板上多次使用了本主题中提到的 IC。
现在、应用中出现的问题与级别差异有关。
这些问题仅与图2中的 IC 有关。
图1显示了一切正常工作的 IC。
我仅找到 ASC 的信息作为标记。
我非常感谢你对这个问题的帮助。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您能否澄清缺陷器件中出现的问题?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

      在 Hasan 的答复中、IC 的两个版本(图1和图2)是否仅使用这两个特定部件进行了测试? 或者、这两个版本在不同器件之间是否存在一致的模式? 此外、您能否向我们提供确切的器件型号(包含封装类型)。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您深入了解! 器件型号为 THS4121IDGNR。 我将让客户回答剩余的问题。

    此致、

    Franz