This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:INA821转换率

Guru**** 2682185 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889830/ina821-ina821-slew-rate

器件型号:INA821

你好  

在上一个月、Mike 询问了一款模拟器件 AD8421  

建议使用 INA 821。

增益为1时 INA 821的带宽指定为4.7MHz;

然而,在相同条件下,压摆率仅为2V/μ s;

而 AD8421规定带宽为10MHz、压摆率为35V/μ s

是否有人可以详细说明这一点?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varunesh、

    Leonard 很可能会搜索"相当的电源电压"、"相当的最大输入失调电压"、然后最后搜索"最高速度"、发现:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varunesh、

    有趣。 您是否有与-有关的主题?"  

    之前的某个时候,Mike 询问了一个模拟器件 AD8421,您建议将 INA 821用于该器件。”?

    我认为在某个地方可能会出错。 AD8422和 INA821非常相似、我可以相信有人建议替换。 AD8421 是更高的带宽和高压摆率器件。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray  

    最初的 Q 值由 Mike Thornhill 在副标题下提出  

    "AD8421BRMZ CMRR 故障""

    也许不知道他所询问的器件不是 TI 的

    但模拟器件。

    我没有该查询的参考号;但 Leonard 已回复该线程

    2020年1月10日,下午8:54,具体如下:

    "  

    尊敬的 Mike:

     感谢您对德州仪器 E2E 的查询、但您询问的器件是模拟器件部分、因此我们无法评论。   

    如果您想使用 TI 器件替换 AD8421、请查看 INA821。  您可以在此处查看两个器件的比较: https://bomcross.ti.com/en/compare/AD8421BRMZ---Analogue%20Devices%20Inc--vs--INA821IDGKT---Texas%20Instruments%20Inc 。  

    我希望 INA821 成为更好的选择、并在您的设计中使用它!  

    在您的服务中、

    ~Leonard"

    我的问题是对 BW 的定义和 INA821的压摆率进行调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varunesh、

    我明白你的观点。 我同意,我们需要更努力地提供一项适当的建议。  

    我认为 该建议是错误的。 但是,这篇文章确实暗示" 请查看 INA821"。 最终决定必须由 工程师的调查人员作出。  

    我将结束这项调查,因为我在猜测这篇文章。 这是什么,我无法 进一步阐述。  

    最棒的

    Raymond