This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300在 UL1577中具有单保护功能

Guru**** 2518980 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872314/amc1300-amc1300-has-single-protection-in-ul1577

器件型号:AMC1300

大家好

如果我们问 UL1577、您会介意吗?

AMC1300在 UL1577中具有单保护功能。

在以下 E2E 论坛上介绍了 UL1577中的单保护和双保护之间的区别。
https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/t/551859
很抱歉、我们基本上欠妥了。

为什么 AMC1300在 UL1577中认证单保护?
 是否无法在 UL1577中认证双重保护? 还是针对高 Vrms?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    UL 1577的"可分离隔离"的一部分与光耦合器的制造方式有关。  通常情况下、实际的 LED 和接收器封装在封装内的硅"气泡"中。  围绕该硅泡和引线框放置的最终模塑化合物是 UL 1577所指的"可分离"标准的组成部分。  有两个物理(即"双")隔离栅。  当 UL 测试双隔离时、它们会穿过封装表面。  从技术上讲、我们的 AMC1300在一侧与另一侧之间具有双重隔离、但不会通过封装表面进行隔离、因此它们被列为单隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom San

    非常感谢您的快速回复!

     此致、

    大田松本