This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA198:在 INA198上进行不必要的电压测量

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886873/ina198-unnecessary-voltage-measurements-on-ina198

器件型号:INA198

你好。

我创建了开发板。

[图1] 方框图中为负载提供了不必要的1.52V。

不提供输入+5V。

Q1>请解释测量1.52V 的原因。

Q2>是否有办法在不提供输入电压(+ 5V)时禁用1.52V 输出?

此致、
Jame、Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jame、您好!

    负载是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、


    图1. 这是方框图中的负载。

    数据表中介绍了"简化版原理图"。

    您是否看到了 INA198数据表或文章的上部?

    负载是消耗电流的器件。


    此致、
    Jame、Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jame、

    明天我将在工作台上查看这个问题。  

    Kai 询问应用中负载的原因。  我想他是在没有提供+5V 高电压时询问负载中有什么东西可以提供部分电压。

    您是否也断开了负载、以测试 INA198是否提供了电压?  从负载拉取的电流的范围是多少?  是否存在接地负载。  如果存在、则电压应降至接近 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    感谢您的回复

    Javier ther>您是否也断开了负载、以测试 INA198是否提供了电压?

           a>是的、是的。  并控制 INA198前面的负载电源。 (附图。)

    Javier Said >从负载拉取的电流的范围是多少?

          a>对于1.5A 的最大电流和3.3V 的 ADC VREFP 最大电压(  最小0A、 典型值0.7A、最大值1.5A)

              当 INA198的倍增因子为100时 、检测电阻器上的最大电压为3.3V/100或0.33V。

            当最大电流为1.5A 时、最大电阻器 Rs = V/I = 0.33/1.5= 0.22 Ω。  ≒0.2欧姆

    Javier Said >是否存在接地负载。  如果存在、则电压应降至接近 GND

           a>负载是不必要的电压。

              我应该怎么做?

    此致、
    Jame、Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jame、您好!

    Javier 是对的。 我想知道 INA198的输入偏置电流是否有机会流入接地端。 请参阅数据表的图9。

    如果没有接地的低欧姆路径(例如通过低欧姆负载!)、则唯一的接地路径可能是连接到输入端以测量"不必要"电压的万用表。

    为了进行测试、请在 Vin-引脚与地之间连接一个1k 电阻、然后再次测量 Vin-引脚与地之间的电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jame、您好!

    我在实验中确认了 INA198在通电且输入悬空时的输入端存在电压。  我对它进行了研究、有需要来自某个位置的输入偏置电流。  如果悬空、它会偏置到您看到的电压、我看到大约1.77V、但我浮动了两个输入、并且未安装 Rshunt。  根据您连接的负载、这将确定流经输入引脚的电流。  

    因此、问题是输入端的偏置电流。  数据表中的图9指定了输入偏置电流与 VCM 间的关系。  这并不是您的实际情况、因为您的 VCM 是浮动的、会消耗1.5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai & Javier ,

    感谢您的回复。

    Q1> R (1K 欧姆)是否解决了输入偏置电流问题?

    Q2>不必要的1.52V 电压是否为0V? ((几伏特)

    Q3>如果提供5V 输入、INA198是否正常工作?

    此致、
    Jame、Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jame、您好!

    我建议使用1k 电阻进行测试。 安装了这个1k 电阻器时、您测量的电压是多少? 仍为1.52V?

    我将移除共模扼流圈。 如果没有足够的滤波电容器或至少在其左侧有 TVS、则扼流圈可能会产生巨大的电压尖峰(电感反冲!) 只要您打开左侧的开关、 这会杀死 INA198和 MCU!

    第三个问题:是的、INA198 (与任何其他放大器一样)始终需要一条在其输入端连接到信号接地的路径。 这可以是电源电压、常规负载或作为虚拟负载的电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在 INA198数据表中,指定 R1 (5Kohm)、RL (500Kohm)电阻值。

    和指定了流入任一引脚的输入电流(最大值) 5mA。

    VR1 = I R,0.005 * 15K 欧姆= 75V

    V Rsolution =(解决方案/(解决方案+ R1) )* 75V

             =  1K/(1K+15K)= 4.6875V

    测量的实际 VRsolution (1K)= 20mV。

    Q1>如果是,IRsolution (1K)= 2uA 电流值吗?

    Q2>请解释4.6875V 和1.77V 之间的差异(Javier 说 )。

    Q3>如果移除了共模扼流圈、则到外部的电源输出是否会对 Pi (电源完整性)产生不良影响?

        请注意、Tagetget 板在固定开关5V 后的应用工作正常。

    感谢您解释 TVS 需要避免因电源开关的电压开关噪声过大而损坏外围器件。

    此致、
    Jame、Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jame、您好!

    我不理解您的计算。 计算中的1k 和15k 来自哪里?

    此外,请仔细阅读脚注(2):

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jame、您好!

    主要问题是、当您不在输入端强制施加电压时、它们仍然受到 INA198输入结构的限制。  INA198的偏置电流需要满足才能处于工作状态。  通常会有一个器件能够提供10µA μ A 至100µA μ A 的输入偏置电流并保持电源电压或接地电压。  

    例如、如果开关位于 Rshunt 的另一侧、则电源将能够提供 µAs μ A 的电流、并且电压将保持在电源电压。

    如果这些电压保持浮动、电压将转到所需的 IB 供电位置。  如果您有一个接地电阻器、则偏置电流将流经该电阻器、从而产生压降并产生电压。