This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:输入引脚的绝对最大值

Guru**** 2983920 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872304/lm2903-absolute-max-for-input-pins

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: 、LM339

您好!  

我对 LM2903和 LM2903B 有疑问。
对于非 B 版本、差分输入的绝对最大值定义为+-36V、对于 B 版本、定义为+-38V、这与 VCC 电压无关。
这是否意味着即使在 VCC=0V 时、如果输入引脚上输入了+-36 (或38)内的某些电压、该器件也不会损坏?
在这种情况下,OUT 引脚上是否确实没有电压输出?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    请再次阅读 LM339系列应用手册:

     《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》

    是的、即使没有电源电压、LM2903B 输入也可能高达38V、不会造成任何损坏。

    输出也可以上拉至38V、但必须将电流限制为最大绝对值

    但是、很明显、这不能保证正常运行...对于指定的运行、仍然必须遵守最小电源电压和输入范围限制。