This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:作为简单的开/关指示器?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898963/ina381-as-a-simple-on-off-indicator

器件型号:INA381
主题中讨论的其他器件: INA181

问候语-我需要感应12V 直流3w 灯电路 (非汽车类)、以查看灯是打开还是关闭。 我认为这并不重要、但灯可能处于闪烁状态、频率在许多秒内测量。 它是一个现有的硬件、它通过 IC 将电压灌入接地、而不是机械。 "监控"将由 MCU GPIO @ 3.3V 完成。 我唯一的选择是敲击现有接线、最好是在灯后面、因为有2个灯共用一根12V 直流导线。 我意识到这是 INA381目标应用领域之外的延伸、如果可能的话、只是一个好奇心、如果有可能、INA381是否会完成此任务?

TIA、

-Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    数据表的第7.3.1节显示、可以使用低侧感应。 因此、这应该起作用。

    您在哪里可以看到问题?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    使用 INA381应该很容易实现这一点、因为该电流感应放大器可以在高侧(Vcm >Vs)或低侧(Vcm =0V)工作、其中 VCM 是输入共模电压。 您是否需要比较器将二进制信号驱动到 MCU? 这是 INA381的典型应用、其中分流电压为放大器并路由到比较器输入。 比较器基准将需要使用 Vs 上的电阻分压器或单独的外部电压源生成。 或者、您可以使用模拟输出信号驱动 MCU ADC、并通过将数字读数与固件存储器中设置的值进行比较来确定开/关。 在这种情况下、不需要使用比较器、您只需使用 INA181、INA181本质上是相同的、但没有内部比较器。

    根据 INA381的位置(在低侧开关"IC"之前或之后)、由于 INA381的 VCM 从12V 快速切换到0V、输出上可能会产生一些交流 CMRR 干扰。 这需要进行测试、但考虑到灯开关的速度非常慢、只需要确定打开或关闭、可以轻松缓解。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 和 Kai 的确认。 我的邮件中有几个部分、期待与它们一起使用。 Peter、对于这个应用、我并不真的关心电流大小、只是电流在流动。 但我同时提供了 ADC 通道和交流功能、因此我们将了解我可以对它们进行哪些其他用途...

    此致、

    -Terry