This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:只有一个运算放大器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879980/lm741-there-is-only-a-single-opamp

器件型号:LM741

我尝试获得2.5V 峰间输出。源电压为60V 50Hz、我尝试  了一个电路、但我不知道我是应该采用反相还是同相技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anish:

    不完全确定您的意思。 但您已经混淆了 OPAMP 的两个输入引脚。 交换它们。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    我不确定您使用的放大器、因为主题和仿真显示了两个不同的内容。

    无论以何种速率、您的输入都将被交换、正如 Kai 所指出的。  此外、您是否检查了电阻器值?  它们似乎不会被正确设置。

    这是有关此电路的文章的链接。  我建议您查看传递方程和原理图。  它将帮助您纠正问题。

    此致、

    Daniel