This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321-N-Q1:结至外壳(θjc Ω)和 ESD 的带电器件模型(CDM)的热阻

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898511/lmv321-n-q1-thermal-resistance-from-junction-to-case-jc-and-charged-device-model-cdm-of-esd

器件型号:LMV321-N-Q1

大家好、

客户请求 LMV321Q1M5X/NOPB 的结至外壳(θjc)和带电器件模型(CDM)的热阻。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    对于热阻值、我很可能需要提交内部请求以获取此信息。  可能需要几天的时间才能听到声音。  我将在收到回复后立即为您提供最新消息、例如下周初。

    至于 CDM 数据、我相信我们在任何地方都没有这种数据。  我会更仔细地查看、并在24小时内告知您我是否能够找到数据。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    Theta JC、顶部176.1 C/W
    Theta JB 75.5 C/W
    PSI JT 59.4 C/W
    PSI JB 75.0 C/W

    经过 CDM 测试、最高可达1kV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo