This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA197:采用 TI 器件的 MAX4376HAUK+T P-P 解决方案

Guru**** 2580465 points
Other Parts Discussed in Thread: INA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872166/ina197-max4376hauk-t-p-p-solution-with-ti-part

器件型号:INA197

您好、先生、  

是否有 P-P MAX4376HAUK+T?

非常感谢!

BR、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean、

    唯一的 P-P 解决方案是 INA293-A1 (DBV 封装)和 INA197。 LMP8640-H 和 INA180-A1具有相同的封装和类似的功能、但并不完全是 P-P

    希望这对您有所帮助、

    Peter