This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:封装选项附录

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872184/ina213-package-option-addendum

器件型号:INA213

为什么 INA21x 器件具有多种不同的等级?

有何区别? 我在数据表 SBOS437J 中未找到任何数据–2008年5月–2017年2月修订版

例如:  

INA213AIDCKR

INA213BIDCKR

INA213CIDCKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Krasuski:

    让我看看这是否有帮助。  我列出了您可以在数据表中找到信息的页码。

    INA213AIDCKR

    3—增益选项。  数据表的第1页和第8页

                   0 = 200V/V
                   1 = 500V/V
                   2 = 1000V/V
                   3 = 50V/V
                   4 = 100V/V
                   5 = 75V/V

    A—版本: 增益误差(第1页、 第8页)、 ESD 额定值(第6页)、 CMRR (第8页)  

    A = 1%增益误差,ESD 更低,共模-0.3V 至26V
    b = 1%增益误差、ESD 更高、共模-0.1V 至26V
    C = 0.5%增益误差、ESD 更高、共模-0.1V 至26V

    所有版本的 I -温度范围均相同-40°C 至125°C

    DCK—封装变化

                   DCK = SC70
                   RSW = UQFN

    R-托架尺寸

                   R=大型 T&R 3000数量
                   T =小 T&R 250个数量