This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4170:短路电流

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890215/opa4170-short-circuit-current

器件型号:OPA4170

您好!

一个容性负载被连接至 OPA4170AIPW 的3通道输出端子。

在测量输出端子的短路电流时、确认 在120Hz 周期下约1ms 内约20mA 的短路电流波形正在流动、几乎不会产生热量。

有任何问题吗? 请告诉我。

谢谢、此致、

M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议将容性负载直接连接到运算放大器的输出端、因为这会导致稳定性问题。 我建议观看有关 运算放大器稳定性的 TI 高精度实验室视频。

    导致20mA 电流限制的原因是什么? 输入端是否有快速瞬态波形、导致放大器输出其最大电流、以便快速为电容器充电?

    我还建议观看 有关 功率和温度的 TI 高精度实验室视频、了解如何计算运算放大器可能增加到的最高温度。

    谢谢、

    Tim Claycomb