This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA270A-Q1:引脚连接

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: INA271
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899311/ina270a-q1-pin-connection

器件型号:INA270A-Q1
主题中讨论的其他器件:INA271

您好,

我使用 INA271进行熊裸片版本的电流测量。

其中我应该/不应该连接 NC 引脚。 封装部件显示 “NC 7—接地” ,“注(1):NC 表示没有内部连接”。

我已将该引脚连接到熊裸片上的 GND! 这是否会导致问题?

我的模块不会更改各种输入的输出。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在封装中、该焊盘没有接合线;您应该将其保持在裸片上浮动、使其正常工作。

    此致、Guang