This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904的输出异常...

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899177/lm2904-abnormal-output-of-lm2904

器件型号:LM2904

尊敬的 Sirs:

我的客户遇到 LM2904输出电压异常问题。

如果客户触摸 PCB 或 IC 主体、稍微弯曲 PCB、则 LM2904输出电压将发生变化。

客户增益设置为151、输入信号约为10mV、输入电压为+5V 和-5V。

客户还使用典型的同相连接进行测试、但问题仍然相同。

请告诉我是否有任何需要关注的问题或任何其他可以帮助客户的解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    当您在触摸 PCB 甚至芯片主体时将噪声和推理耦合到电路中时、这种情况非常正常。 由于增益相当高、因此效果看起来相当明显。

    使用实心接地层、低欧姆反馈电阻、滤波和保护电路、必要时使用屏蔽。 屏蔽是指通过金属外壳盖住 PCB、并将此外壳连接到信号接地。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    除了 hum 注入(50或60Hz)之外、还存在封装漂移。 运算放大器封装上的物理应力可能会影响输入失调误差。 这将是具有应力的直流漂移。  

    观察到了多少变化以及变化的直流或线路频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    当我第一次注意到运算放大器封装上的物理应力会影响运算放大器的输入失调电压时、就是多年前我手动选择 LF356s 作为"零"输入失调电压时。 将它们从测试插座中拉出并将它们推入电路后,偏移电压更长为“零”:-)

    Kai