This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:如何订购工程模型和飞行模型-使用哪个 P/N 和#39?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012, LMP2012QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880131/lmp2012qml-sp-how-to-order-engineering-model-and-flight-model---which-p-n-s-to-use

器件型号:LMP2012QML-SP
主题中讨论的其他部件:LMP2012MKT-WG10A-MS

有兴趣购买工程模型-哪个 P/N 是有效的? 对于飞行模式-使用哪个 P/N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    该器件有多个版本、具有不同的辐射灵敏度。

    5962-0620601VZA =未通过辐射硬度保证(RHA)认证。 与 LMP2012WG-QMLV 器件相同。

    5962L0620601VZA =满足 MIL-PRF-38535下的 RHA 级别。 展现了增强型低剂量率灵敏度(ELDRS)。 与 LMP2012WGL-QMLV 相同的器件。

    5962L0620602VZA =满足 MIL-PRF-38535下的 RHA 级别。   根据 MIL-STD-883方法1019第3.13.1.1段、视为无 ELDRS。 与 LMP2012WGLL-QMLV 器件相同。

    5962L0620602V9A =满足 MIL-PRF-38535下的 RHA 电平。  根据 MIL-STD-883方法1019第3.13.1.1段、视为无 ELDRS。 仅限裸片销售。 与 LMP2012 MDE 相同的器件。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    LMP2012QML-SP 中显示的所有产品选项都是航空级飞行模型。

    我们不为此特定产品提供工程模型。   

    对于室温下的电气性能评估、商用级 LMP2012应足够接近、但 它不采用相同的封装、也不具有相同的辐射性能。   商用 LMP2012MA 采用8引脚塑料 SOIC 封装、其引脚排列和引线间距与10引线陶瓷 SOIC 中航空级产品的有源引脚相同。  但是主体不是那么宽。   可以通过增加引线的着陆区长度来使电路板接受空间部分或商业部分。

    如果您需要没有裸片的机械样品、订单号为: mk-WG10A-MS