This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193-MIL:LM193/883

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM193, LM193QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899132/lm193-mil-lm193-883

器件型号:LM193-MIL
主题中讨论的其他器件:LM193LM193QML

如果 部件是停产建议部件、您能否在下面告知以下提到的部件生命周期状态(活动/停止)

是的  

LM193/883

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Budsh、

    器件采用什么封装? 您缺少 H 或 J 等封装标识符。这可能是您找不到器件的原因。

    有效器件型号为:

    LM193H/883或 LM193AH/833 (金属 CAN 封装)

    LM193J/883或 LM193AJ/883 (陶瓷 DIP 封装)

    这些是 LM193QML 系列的一部分。 以上所有内容均处于活动状态且可用。

     https://www.ti.com/product/LM193QML#order-quality