This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/PGA308EVM:PGA308EVM Windows 10驱动程序问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872067/compiler-pga308evm-pga308evm-windows-10-driver-issue

器件型号:PGA308EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我们购买了 PGA308EVM 板。 和 Windows 10驱动程序问题。 Windows 10显示 USB 未知设备。

我在研究论坛上找到了以下链接: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/752778

相同的问题 (0x2136 PID 是唯一具有0x0451 VID 的 PID)编号相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    请验证以下内容:

    1) 1)您能否验证 PGA308EVM 和 USB DAQ 板上的所有跳线是否正确。  具体而言、您能否在 USB DAQ 板上验证/确认 JUMP3是否处于 EE_ON 位置、如下所示? 我看到几个使用错误跳线设置配置的 USB DAQ 导致了此问题。  请参阅下图、跳线以红色突出显示。

    2) 2) 安装软件时、必须以管理员权限运行安装程序可执行文件。 您可以尝试卸载软件并以管理员身份重新安装。  要卸载软件、请导航至控制面板->卸载或更改程序、然后右键单击 PGA309EVM-USB 、然后单击卸载。  要使用管理员权限重新安装软件、 请从 http://www.ti.com/lit/zip/sboc320下载 PGA309EVM-USB 软件 并将文件保存到您的 PC 上。  解压缩 sboc320文件夹、然后导航至  setup.exe 文件。  右键单击 setup.exe 并选择 以管理员身份运行。  按照提示完成安装。

    如果在设置跳线并使用管理员权限重新安装软件后、问题仍然存在、请发布您正在收到的 USB 通信问题弹出窗口的快照。

    谢谢、此致、

    Luis