This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:用于工业应变仪应用的 INA333?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880086/ina333-ina333-for-an-industrial-strain-gauge-application

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: OPA2333

我的客户的案例与 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/879637/3254919非常相似、但这里是一个工业应变仪应用、需要两个 INA333。 空间非常有限、如果我们的放大器采用微型封装或双路放大器、这将很有帮助。 。

我们是否可以提供其他产品或两个 INA333是最佳选择?  

应用要求:  

  • 激励电压是多少?  ->3VDC
  • 预期的输入差分电压范围是多少?  ->+/-5mV  
  • 您需要多少增益?  ->大约300
  • INA 或 OPA 的预期输出电压是多少? ->最大 3Vdc
  • 有哪些耗材? ->3VDC
  • 您是否需要同时测量两个传感器? -> 2个通道馈入 SOM 的 ADC 输入。 这意味着两个信号应始终在 ADC 输入通道的输入端并联。

谢谢 Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josef,

    我建议每个应用使用 INA333中的两个。 每个 INA333占用大约3mmx3mm 的面积。 我认为 INA333或类似的器件中没有双封装。 我假设您的零件没有高度问题(高度为0.8毫米)。 该 IC 包含应变仪应用所需的高精度电阻器。  

    OPA2333是运算放大器。 尽管单个封装看起来更小、电气规格更好。 当您为应用添加所有支持电路时、电路板上将占用更多空间、而且电气性能优势可能并不明显。  

    最棒的

    Raymond