This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:过载响应

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, TLV7041, TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897755/ina181-overload-response

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: TLV7041TLV7031

我正在考虑将 INA4181A1 (四通道 INA181A1)用作阈值电流检测器。 我想知道电流何时超过最小电平(~ 2至5mA)。 电流可能高达5A。 使用一对肖特基二极管钳位的10欧姆感应电阻器。 电源是来自 H 桥驱动器的双极 PW 编码数据流。 差分输入钳制~Ω.4V、因此 INA181被驱动至两个电源轨。 这不是问题、因为我实际上不是在进行测量。

规格表显示 过驱被移除后、输出应该返回正常~20us。 我运行了一个 TINA 仿真、发现它需要~25ms 的时间才能使输出恢复。 我在输出端尝试了10k 负载和10k 负载。

随附了电路屏幕截图和图。 我是否遗漏了一些东西或我的仿真有缺陷?

Steve Green

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    感谢您使用该论坛来查看您的问题。  首先、让我说一些模型无法很好地表示超出其工作范围的器件、因为其中一些响应非常复杂。  我不相信这种模式能满足您的建模需求、但我将研究并告知您一两个工作日。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    即使响应这么慢、它实际上也不会影响我想要实现的运行。 我很惊讶地看到它花费了多长时间。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您能否发布仿真文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的文件。

    很抱歉、我一开始没有看到回复。

    Stevee2e.ti.com/.../detect1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    超出 INA181的共模输入电压范围。 输入电压不应低于-0.2V。 但查看信号"VF1":

    还有另一个问题、但与 INA181的过载响应无关:移除比较器输出端的 C1。 TLV7041具有推挽式输出级。 每次比较器的输出切换时、短路电流都会流经 TLV7041和 C1的输出。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    首先、我要感谢 Kai 找到了我错过的 VCM 条件。  我已验证当 INA181的输入超出 CM 范围时、模型中是否存在禁用电路。  我还验证了如果共模范围未超过、则没有延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有帮助。 根据数据表、TLV7041是漏极开路、这就是我使用它的原因。 由于 实际信号源的上升和下降时间有限、我想过滤任何瞬态。

    我发现自己在 SIM 卡中出错的地方。 我将2个二极管与15V 电源串联、以表示 H 桥中最坏情况下的损耗。 电源应已连接至系统接地端以及探测器。 所有东西都连接到该系统接地、H 桥的调制控制器和检测器。 当我这么做时、CM 保持在范围内。 我附加了新的仿真。

    感谢所有帮助。 系统接地将使您每次都满意!

    Stevee2e.ti.com/.../detect3.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您是对的、TLV7041是漏极开路、TLV7031是推挽式。 我的错误。 但 C1也是漏极开路输出的问题、因为当输出切换为低电平时、短路电流会非常高。 这会导致芯片内的接地反弹并导致 TLV7041振荡。 它可能会导致大量接地噪声。

    我会在比较器的每个输出端添加一个约数百欧姆的限流电阻器。 这将最大程度地减少接地反弹。 为了进一步大大减少接地噪声、我将 C1的接地端子连接到非常靠近 TLV7041接地引脚的位置、并在 PCB 上使用一条额外的迹线、该迹线不与其他接地信号共用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的提示。

    Steve