This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:电压跟随器中的串联电阻器:是否有用?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889593/opa140-series-resistor-in-a-voltage-follower-is-it-useful

器件型号:OPA140

尊敬的支持:

我计划使用 OPA140作为电压跟随器来缓冲低噪声电压放大器的输出。 OPA140同相输入通过10k 电阻器(RLD)接地。

OPA 输入将由电压放大器(100欧姆输出阻抗)通过1m 长的50欧姆同轴电缆驱动。

在几个旧应用手册中、建议在同相引脚上串联一个100欧姆至300欧姆的电阻器(Rin)、以"去耦"同轴电缆电容。

请注意、同轴电缆的阻抗不能端接(电压放大器无法驱动低于10k 的负载)。

建议的方案如下:

(1)

输入电压    --- RIN------ OPA 同相输入

                         |

                       RLD

                       !!

                     GND

(2)

输入电压    --- RIN--- OPA 同相输入

                         |

                       RLD

                       !!

                     GND

 Rin 在我的应用中是否有用? 如果是,(1)是否优于(2)? 如何计算 Rin 的最佳值?

感谢您的支持。

此致、

Alberto

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Alberto、

    嗯、我认为您不需要将电缆电容与 OPAMP 隔离、反之亦然。 但是、如果 OPA140尚未通电、但从 OPA140前面的放大器接收信号、那么如第二种方案中插入电阻器将提供有效的输入电流限制。 请阅读数据表的第7.3.8节、其中详细讨论了此问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午阿尔贝托  

    我建议您将该串联 R 添加到 V+中、例如100欧姆就可以了。 某些输入级会因 C 源而变得不稳定、不确定 OPA140是否为其中之一、但有人会说该部件会在道路上发生变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、Michael:

    非常感谢您的快速回答!

    此致、

    Alberto