This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好、我有关于闪烁噪声计算的问题。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/871226/hi-i-have-a-question-about-flicker-noise-calculation

主题中讨论的其他器件:OPA827

大家好、我在高精度实验室中有一个有关闪烁噪声的问题。

在讲座中、他像上述公式一样对 ENF 进行了标准化。

与上述情况一样、标准化的确切含义是什么?

这是一种计算斜率值的过程吗?

归一化如何使上述图形功能更改为[e.n.normal *{1/root (f)}]?

非常感谢您的支持。

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    不知道此文本来自何处。 但正确的术语是"标准化为1Hz 带宽"、而不是"标准化为1Hz"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Yunsik、您好!

    该公式的作用是计算1Hz 时1/f 曲线上的电压噪声。 例如、如果我们看 一下噪声视频3的练习和解决方案 、我们会发现使用了 OPA827。 练习中的步骤"C"计算 OPA827在1Hz 时的电压噪声为19nV。 如果我们查看 OPA827数据表中的噪声曲线、我们会发现在1Hz 时、电压噪声为~19nV。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢你的答复。

    那么、我能否将这些计算理解为上图中的计算'A'?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    将电压噪声标准化为1Hz 后、您可以使用相同的公式计算噪声曲线1/f 区域沿线的任何点。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回答!

    我能理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    很高兴我们能提供帮助!

    谢谢、

    Tim Claycomb