Other Parts Discussed in Thread: OPA551
OPA551中的电流限制是否也会触发器件关断、或者仅在超过结温限制时才会发生关断?
数据表未将这两个元件连在一起、但在驱动短路时、OPA551似乎会在不发热的情况下进入关断状态。
这与我几个月前代表客户提出的 OPA551问题有关。
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Steve、
OPA551的电流限制只是这样、它将电流限制在大约+/-380mA、并且输出不再产生电流。 当输出电流达到电流限值时、输出波形将被削波。 原始设计审查中没有任何内容表明激活电流限制会导致输出关断。 然而、当输出结温达到 大约160°C 时、热关断确实会关断输出级、然后在芯片冷却至140°C 时复位
'当驱动一个短路时 、OPA551 似乎在不发热的情况下进入关断状态。' 如果 OPA551被驱动至电流限值并且整个电源电压位于输出晶体管上、则功率耗散可能足够高、使其进入热关断状态。 如果输出晶体管结温与 短路输出一样反复达到160°C、它将反复进入热关断状态(热振荡)。 在以200mA 或更高的电流持续驱动负载而不进入电流限制时、它的功耗几乎不会像它那样大。 第7.3.2节中的数据表电流限制状态:"此特性与热保护电路相结合、可针对多种类型的过载情况提供保护、包括对地短路。"
此致、Thomas
精密放大器应用工程
Thomas -
谢谢;这就是我的想法。
数据表还指出、反复将器件驱动到热关断状态会降低可靠性。
在应用中、在模块安装期间、输出可能会因接线线束被挤压(例如)而意外短路。 在这种情况下、我们需要 OPA551所处的组件不会受到影响/过载、也不会由于短路而使其变得不可靠。
一旦短路被清除(它将迟早被发现)、电子设备需要按照设计恢复工作。
这就是我通过电子邮件向您发送的电流限制电路的精神。
Steve