This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:采用 TLV9004的单电源应变仪桥式放大器电路

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, TINA-TI, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897178/tlv9004-single-supply-strain-gauge-bridge-amplifier-circuit-using-tlv9004

器件型号:TLV9004
主题中讨论的其他器件: TINA-TITLV9002

您好!

我已考虑将 TLV9004放大器电路用于 放大应变仪桥式输出、并参考 应用手册"SBOA247"

这个电路我在 TINA-TI 中模拟 过,它的工作原理如所述。

是否有任何使用此配置开发的实用电路板/评估板?

由于它涉及 UV/mV 信号放大(应变仪)和2运放仪表放大器中涉及的实际限制,在应用中没有说明 SBOA247?

谢谢

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    您能否发布仿真文件?

    如果您的输入信号非常低、我建议使用超低输入失调电压 OPAMP。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    DUAL-DIYAMP-EVM 具有一个2运算放大器仪表放大器电路配置、可与 TLV9002 (TLV9004的双通道版本)搭配使用。

    一些实际限制与放大器的误差源有关。 您不希望选择高噪声放大器、因为放大器的噪声将决定您尝试测量的信号。 放大器的失调电压误差也会影响性能。 失调电压将增加或减少您尝试测量的信号。 我建议观看 我们的 TI 高精度实验室视频。 具体而言、有关噪声和失调电压/输入偏置电流的视频将更详细地介绍我在上面提到的内容。  

    最后、PCB 布局也会影响测量精度。 不正确的 PCB 布局可能会给您的系统带来误差和额外的噪声。 我建议查看"如何为仪表放大 器布局 PCB "和"基础知识:如何为运算放大器布局 PCB "、以了解有关建议 PCB 布局实践的信息。

    谢谢、

    Tim Claycomb  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../two-opamp-INA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    附加的是 仿真文件。

    此致

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    该设计看起来像我所期望的那样正常工作。 当我更改电桥中的电阻器值时、输出电压会发生变化。 您还想让我们检查什么吗?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    还请记住、反馈电阻器的制造容差会直接影响共模抑制比。 以下是+/-1%电阻器的最坏情况:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    感谢您的宝贵意见。

    是的,我们考虑了1%的容差。

    我们还考虑使用3个运算放大器 INA。   所连接的是电路。

    谢谢

    此致

    Vasue2e.ti.com/.../3-opamp-INA-Connected-wa.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    您仍然需要具有低漂移的极低输入失调电压运算放大器。 您仍然需要非常精确的电阻器。 我会使用+/-0.1%电阻器。

    Kai