This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:用于惠斯通电桥应变传感器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2333, LPV812, INA333, TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879637/ina333-use-for-wheatstone-bridge-strain-sensor

器件型号:

我们正在开发一款可穿戴设备、其中需要两个独立的惠斯通电桥应变仪电路-一个用于测量皮肤电阻(平均0.5K 欧姆电阻)、另一个用于具有应变仪传感器(120欧姆)。 我们需要具有可编程增益的低功耗。 我们查看的是 OPA2333/LPV812/INA333

我们是否可以使用两个通道放大器来使用两个具有 Vref 的独立应变仪?

哪些是最适合的放大器和相应的 Vref 芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vivek plawat"]

    器件型号: INA333

    我们正在开发一款可穿戴设备、其中需要两个独立的惠斯通电桥应变仪电路-一个用于测量皮肤电阻(平均0.5K 欧姆电阻)、另一个用于具有应变仪传感器(120欧姆)。 我们需要具有可编程增益的低功耗。 我们查看 的是 OPA2333/LPV812/INA333

    我们是否可以使用两个通道放大器来使用两个具有 Vref 的独立应变仪?

    哪些是最适合的放大器和相应的 Vref 芯片?

    还是应该使用 INA333和 TS3A24159等多路复用器将两个应变仪与同一个放大器配合使用?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的发帖。 我可以为你效劳。

    了解有关您的应用的更多信息会很有帮助。 对于每个电桥(500欧姆和120欧姆)、您能回答以下问题吗?:

    • 激励电压是多少?
    • 预期的输入差分电压范围是多少?
    • 您需要多少增益?
    • INA 或 OPA 的预期输出电压是多少?
    • 有哪些耗材?
    • 您是否需要同时测量两个传感器?

    由于 INA333具有高精度和低功耗运行、因此是桥式传感器放大的理想选择。

    Tamara