This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6301:正在寻找 G.fast 兼容接收器。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870422/ths6301-looking-for-a-g-fast-compatible-receiver

器件型号:THS6301

大家好、

我的客户正在寻找 G.fast 兼容接收器。

驱动程序已找到 THS6301。

DSL 产品的供应是否会继续?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    没有计划在将来停止提供 DSL 产品。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babiker、您好!

    感谢您的回答。

    是否有符合 G.fast 标准的接收器系列?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    目前、THS6301是我们产品系列中唯一符合 G.fast 标准的器件。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许更详细一点、Kenji、  

    大多数 G.Fast 参考设计使用集成 PGA 接收器的集成芯片。 但是、如果您正在进行工作台工作并且需要一些合适的接收器通道、您可以查看本文、了解我在 G.hn 驱动器特性化方面所做的工作、并需要一个非常低的失真感测路径-我们最终使用了我们为某些 ADC 开发的数据采集板、 但这里的一些想法可能会证明很有用、  

    第1部分是使用8阶无源 RLC 滤波器到真正低清 FDA 驱动器的源信号缓冲级

    第2部分是挑选信号并处理 MTPR 信号-具体测试悬挂状态驱动器对寻求衰减的线路的影响。  

    原始的 EETimes 链接现在似乎消失了-以下是我的文件中原稿的 pdf、  

    e2e.ti.com/.../Linearity-Testing-for-G.hn-PLC-Line-Drivers-Part-1-of-2.pdf

    e2e.ti.com/.../Linearity-Testing-for-G.hn-PLC-Line-Drivers-Part-2-of-2.pdf