This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:OPA818 SIM 异常!

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879519/opa818-opa818-sim-anomaly

器件型号:OPA818
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我已就我的问题向帮助台发送了电子邮件、尽管有一个很好的尝试、但我仍在寻找答案。 因此、我希望有人能帮助我获得答案。 以下是我最初的问题:-

我在 TINA 中仿真了3个 OPA818电路。 所有电路在增益为10且具有指定的反馈电阻器的情况下都是相同的、并且由相同的20mV 源驱动(-330uV 源用于校正输出失调电压)。 它们之间的唯一差异是电容负载的数量。 第一个放大器具有零电容。 第二个有2p、第三个有20p。 如果您运行0-20n 瞬态仿真、您将看到0-2p 负载的过冲很小、20p 负载的过冲大约为22%。 数据表规定、在相同的2p 负载和增益等条件下、应存在30%的过冲! 这似乎更符合20p 加载结果!
那么、我认为数据表或仿真器是什么呢? 我对 SIM 有信心很重要、因为我的多级宽带放大器必须在不过度振铃的情况下放大信号。

我对所作的回答不满意,所以我作了进一步的答复:

如果 OPA818是"预览"器件、并且器件规格不是最终规格、这是否意味着数据表信息在此阶段仅是指南或近似信息?

如果是这种情况,那么我不太担心,但这是否也意味着您的 OPA818型号也只是近似的? 如果是这样,我就担心! 为什么要生产一个不能提供实际结果的模型?

我需要对模型有信心、否则就没有使用它的点、我的设计将与 Tina 预测的结果不一致!

那么、我来重述一下这个问题–OPA818的模型是否与您的其他运算放大器模型一样准确?

我被告知 OPA818只是一个"预览"器件、因此数据表只是一个"指南"。 没关系、但问题是-如果 OPA818是"预览"器件、那么它的 Tina 模型是否也只是"预览"、只是近似值、不是精确建模? 我被告知、SIM 上2p 负载时的振铃完全符合数据表上的规格、因此一切都正常-但对我来说是不正常的!!

有趣的是、有一个用于销售的评估板、我想使用它、并使用级联2进行更高的放大、但如果建模不准确、那么我如何在购买评估板之前确定所需的结果?

我尝试附加 TSC 文件供任何人参考、但不确定是否正确连接。

谢谢。

此致、

Peter J Partridge

e2e.ti.com/.../OPA818test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的提问。 当前在线的数据表是预告信息、可能会有更改。 您提到的电容器驱动规格是通过芯片级仿真确定的。 我们当前唯一可用的与该规格相关的测量数据是在无负载的情况下获得7V/V 增益。 对于2V/V 的输出阶跃、过冲为5%。 对于100mV 的输出阶跃、过冲为16%。 我希望2pF 负载的测量结果与0pF 的测量结果类似。

    TINA-TI 模型显示了这些条件下的8%和23%过冲。 模型的过冲基于增益、电容器负载和隔离电阻的相互作用、并反映了设计给出的 AOL 和串联输出阻抗。 行为模型最终总是会比实际放大器略低一些、这有助于设计无条件稳定的电路。 希望这在您尝试评估模块所需的精度范围内。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    非常感谢您的快速回复。 如果您不介意、只需进行一点澄清:-

    我收集您的"仿真级别"仿真比 Tina 更深? 因此、数据表中的容性负载驱动规格不是测量结果、而是仿真结果? 它提供的数据似乎比 Tina 预测的要差得多! 因此、这就是我担心 Tina 精度的原因!

    让我失望的是、我从 Tina 得到的2p 负载结果、G=10远低于数据表中的结果。

    我忽略了一点、即过冲测试是在 G=7的情况下完成的、但是数据表显示您也是在 G=10的情况下完成的、但没有为 Vout 规定幅度、而我认为这是相同的。

    我在 G=7时进行了快速仿真、当然、当您考虑波特图中的差异时、过冲远高于 G=10。

    很高兴知道、Tina 提供的结果的情况比实际结果更糟、但与数据表信息相比、结果相反! 现在、我可以更加放心地使用 Tina 继续进行2个级联模块的宽带高增益设计!

    实际上、评估板附带~ 50欧姆的隔离电阻器、无论如何、它将处理下一级输入/同轴电缆等产生的任何电容性不稳定问题。

    此致、感谢您恢复对 Tina 的信心!、

    Peter