请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9002 数据表的第1页指出、在过驱条件下将"无相位反转"。
在第16页中、对于高达(V+)+0.1V 的输入电压、"无相位反转"
不过、如果您施加大于(V+)+0.1V 的输入电压、但 通过运算放大器内部二极管从输入到(V+)轨的输入电流受到电阻器的限制、那么我还想知道是否还保证了"无相位反转"。 数据表第13页的"绝对最大额定值"下提到了小于10mA 的值。 在我的应用中、电流将限制为<1mA