This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3474A:输入共模范围

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3474, TL3472

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897113/tl3474a-input-common-range

器件型号:TL3474A
主题中讨论的其他器件:TL3474TL3472

我想知道当 VCC+=18V 和 VCC-=0V 时 TL3474的共模输入范围。 最小输入共模电压是多少? 0V 或?谢谢。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、根据数据表、最小共模输入电压为0V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    数据表列出了+/-15V 电源的共模范围、即-15V 至12.8V。  这对应于 V-至(V+)- 2.2V 的范围。  因此、对于0和18V 电源、共模输入范围将为0至15.8V。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    术语单电源 (在器件标题中) 意味着输入范围包括负电源轨、以便电源轨可以接地。 它还意味着输出范围接近接地、但可能并非一直如此。 TL3472 VOL 通常为0.1V、2k 负载接地。 TL3472实际上稍微对抗2k 负载。  

    最小输入范围为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、对于0Vdc (VCC-)到18Vdc (VCC+)的单电源配置、一旦 VCC+高达20Vdc、会发生什么情况? 过压是否会损坏器件? 如果不是这样、那么允许的最大值是多少 VCC+TM 36V? 非常感谢!

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    不会发生任何不良情况:

    但根据绝对最大额定值规格、请确保输入电压绝不会超过电源轨。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    Kai 的建议是正确的。  V-= 0且 V+= 18/20V 将在 V+= 36V 的范围内正常工作。

    同样、确保输入电压在正常运行的建议范围内、并且在绝对最大范围内、以避免损坏。

    此致、

    Daniel